This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:功率限制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382505/tas5822m-power-limitation

器件型号:TAS5822M

工具与软件:

Dears、

  是否有办法限制最大功率、无论扬声器的欧姆数如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会联系团队、并在下周早些时候为您提供最新解答。 在此期间、请参考此矩阵。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    让我重复一下客户的需求:
    8欧姆时、使用 DRC 将功率限制在25W、但使用4欧姆后、功率将超过并导致功率过载。
    无论负载是8欧姆还是4欧姆、客户都需要一种方法来确保功率不超过设定的限值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据功率计算公式、根据电阻值计算功率。

    放大器是一种电压放大器件、如果没有检测到电阻器功能、放大器就无法输出相应的功率。

    因此、唯一的方法是计算您的2个负载可能承受的电压、并选择最小的一个作为最大输出电压、以便输出功率不会超过您的预期。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     客户发现新问题、 DRC 设置为8 Ω、功率限制为25W。 扬声器使用4 Ω、但当音量调节到仅7W 的功率时、会出现错误。 IC 严重升温、系统受到保护、并且扬声器静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户能否分享原理图?

    另外关于电感器 Isat、客户是否根据数据表中的"电感器部分"选择了适当的值?

    关于增益设置、让客户使用上述公式进行计算?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附件的压缩文件包含客户的电感数据表10uH、原理图和 PCB PDF、有助于检查如何提高效率和散热。

    e2e.ti.com/.../TAS5822M.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户的 sch 和 PCB 似乎没有特殊问题。

    DRC 设置为8 Ω

    关于 DRC 设置、它应该是-xx dB、您能告诉我它们是如何进行计算的。

    根据客户的设置、25W/4 Ω-> Urms = 10VRMS。 Upeak = 10*sqrt (2)= 14.4V。

    PVDD = 24V。 因此、应将数字增益施加到-4.4V。 应将 AG 施加到-1.8V。

    确保输出功率不超过25W。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRC 设置参考上表中的公式。
    目前的问题是、当使用功率为7W 的4 Ω 扬声器时、IC 升温严重、导致保护激活并关闭放大器。 使用 EVM 板进行验证后、4 Ω 放大器可实现超过30W 的功率。
    客户认为这不是 DRC 问题、而是 IC 效率和发热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    即使 DRC 功能关闭、仍然存在这个问题。 有没有任何改进方法可以改变 PCB 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、应该不会出现这个问题。

    请确认以下几点:

    1.您是否真正确认了客户的输出波形、是否与客户所说的输出波形完全相同。

    如果否、请让客户分享输出波形。 另外、pvdd 值、LC 滤波器之前的波形和 LC 滤波器之后的波形。

    2.确认 DRC 阈值是为了确认设置是否正确、这有助于我们了解客户设置是否正确。

    3.可能存在芯片问题、客户是否更换其它芯片以再次确认? 这只是1个芯片问题、或者所有芯片都有相同的问题。

    4.cusotmer 也可以使用热风枪来确认产生最热导的组件? 这也有助于查明什么是热源。

    Tks

    Jesse