https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382505/tas5822m-power-limitation
器件型号:TAS5822M工具与软件:
Dears、
是否有办法限制最大功率、无论扬声器的欧姆数如何
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382505/tas5822m-power-limitation
器件型号:TAS5822M工具与软件:
Dears、
是否有办法限制最大功率、无论扬声器的欧姆数如何
你(们)好
附件的压缩文件包含客户的电感数据表10uH、原理图和 PCB PDF、有助于检查如何提高效率和散热。
你(们)好
客户的 sch 和 PCB 似乎没有特殊问题。
DRC 设置为8 Ω
关于 DRC 设置、它应该是-xx dB、您能告诉我它们是如何进行计算的。
根据客户的设置、25W/4 Ω-> Urms = 10VRMS。 Upeak = 10*sqrt (2)= 14.4V。
PVDD = 24V。 因此、应将数字增益施加到-4.4V。 应将 AG 施加到-1.8V。
确保输出功率不超过25W。
Tks
Jesse
您好!
通常、应该不会出现这个问题。
请确认以下几点:
1.您是否真正确认了客户的输出波形、是否与客户所说的输出波形完全相同。
如果否、请让客户分享输出波形。 另外、pvdd 值、LC 滤波器之前的波形和 LC 滤波器之后的波形。
2.确认 DRC 阈值是为了确认设置是否正确、这有助于我们了解客户设置是否正确。
3.可能存在芯片问题、客户是否更换其它芯片以再次确认? 这只是1个芯片问题、或者所有芯片都有相同的问题。
4.cusotmer 也可以使用热风枪来确认产生最热导的组件? 这也有助于查明什么是热源。
Tks
Jesse