This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:下载 PPC3

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388661/tas2781evm-downloading-ppc3

器件型号:TAS2781EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2781

工具与软件:

当我尝试下载 PPC3 for Windows 时、出现一条错误消息:找不到文件。 有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony。

    您已申请访问权限并尝试从以下位置下载正确吗?  https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个不同的位置。 当我访问该链接时、会发现我没有任何安全资源。

    我申请了访问权限、但被接受。 我唯一能去的地方是:https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE? 该页面上有一个链接、表示有一个新的安全资源位置、但当我单击它时、它会将我转至同一个页面。

    我想您走对了、现在只需在您链接的页面上获取资源即可。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    PPC3_PPC3 Platform_WinInstaller.exe 是向您显示错误的链接? 它在我这边工作。  

    您可以尝试使用其他浏览器吗?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

      v3和 v3_alpfa 的大多数其他链接都不起作用。 我能够下载 v2 PPC、但这不能与 TAS2781EVM 配合使用。 我尝试了3个不同的浏览器(铬,边缘和野生动物园), 3个不同的网络和4个不同的计算机。 我很生气。

    您成功时尝试哪条链路?   https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware 或 https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE?

    是否有机会将 WIN 安装程序附加到此帖子上? 我没时间验证此音频芯片是否能满足我们的需求。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是用于 v3.2的链接

    dr-download.ti.com/.../ppc3_platform_winInstaller.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过电子邮件发送给您。 请检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以从您的电子邮件中下载该文件。

    安装 PPC3后、我曾尝试获取 TAS2781 EVM 插件、但结果显示没有可用的应用、需要联系 TI 团队。 我已登录。 我是否也需要申请 EVM 应用程序的访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已申请访问 TAS2781 PPC3应用? 如果是、我将尝试加快您的批准速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有使用。 我申请了访问权限并被 PPC3应用程序接受、但找不到 TAS2781应用程序的申请位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Appolgies、看起来我们最近一直在改变我们的系统、它一直在导致这些类型的断续。 您能查看此常见问题解答吗?

     (2)[常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ 控制台3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    我认为新系统还将要求您通过此处提供的 https://www.ti.com/drr/opn/TAS2781-SW 链接申请访问权限、然后按照常见问题解答中概述的步骤操作

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们就快讲完了。 我能够申请 TAS2781-SW 的访问权限、但当我着手下载 tar.gz 文件时、我收到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的请求并同意、我再次通过电子邮件共享

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够安装 TAS2781 EVM 应用并正确配置 EVM、以便可以从连接的扬声器听到声音。 我在启动 TAS2781 EVM 应用程序时确实遇到了警告消息、但所有控件似乎都仍然正常工作。 对于是否应尝试或如何更正此警告有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    此问题是 EVM 上的 EEPROM 与 PPC3预期的值之间的硬件 ID 不匹配导致的。 我们已在最新版本的 EVM 中修复此问题、从而避免引发此错误。

    这不会影响 PPC3的功能、仅用于突出显示位于 PPC3的"App Center"中检测到的 EVM 对应的应用

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我的问题已解决。