工具与软件:
您好!
我可以问在什么条件下 TAS5825P 会进入"睡眠模式"吗? 数据表中没有相关信息。 
仅提到与关断模式(将 PDN 拉至低电平)进行比较、进入或退出睡眠模式、DSP 保持运行状态。 
在我们的工程中、我们使用 TAS5825P 的 Hybrid-Pro 模式、PVDD 设置为24.5V。 当在没有任何负载(未连接扬声器)的情况下以最大音量(意味着 PVDD 将达到24.5V)播放音乐时、TAS5825P 将在短时间内进入"睡眠模式"(从寄存器0x68读取)。
我们担心在正常使用(连接扬声器)期间、它可能会突然进入睡眠模式、导致无法播放音乐。

谢谢你。