This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:在 PWR_MODE0中使用 PVDD=5V 时的性能数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392336/tas2780-performance-data-using-pvdd-5v-in-pwr_mode0

器件型号:TAS2780
Thread 中讨论的其他器件: TAS2562

工具与软件:

我有一个用于 TAS2780的低功耗应用、我只需要大约1W。 通过查看数据表、THD 大约1W 的输出非常低。 不过、数据是在 VBAT 和 PVDD 供电的情况下测量的。

我正在考虑使用 PWR_MODE0并将5V 电源轨同时连接到 VBAT 和 PVDD。 根据数据表、在这种情况下将仅使用 PVDD。

这不是便携应用、因此我不担心效率。 我只需要低功耗的低 THD、

我想知道是否有人  在 PWR_MODE0中使用 VBAT=PVDD=5V 测量了 TAS2780? 特别是为4或8 Ω 负载提供 THD。

此致、

Dan

PS。 也许此应用有更好的器件、但我也需要 ISENSE 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。  

    我认为将 PVDD 和 VBAT 一起连接到5V 电源应该没有问题、我们会加倍确认这一点。 是的、PWR_MODE0将仅使用 PVDD 为 D 类供电  

    在这种情况下、BGA 封装中的另一种器件(如 TAS2562)也可以使用、它具有 I-sense、并且额定功耗比 TAS2780更低、因此尺寸更小且更便宜  

    您能否分享有关您的申请的更多详细信息? 它用于驱动扬声器吗? 您为什么特别关注低 THD。 我们的器件在为8欧姆负载提供5V 电源时的1W 输出将为~-80dB THD

    此致、

    Arthur