Thread 中讨论的其他器件: TAS2562
工具与软件:
我有一个用于 TAS2780的低功耗应用、我只需要大约1W。 通过查看数据表、THD 大约1W 的输出非常低。 不过、数据是在 VBAT 和 PVDD 供电的情况下测量的。
我正在考虑使用 PWR_MODE0并将5V 电源轨同时连接到 VBAT 和 PVDD。 根据数据表、在这种情况下将仅使用 PVDD。
这不是便携应用、因此我不担心效率。 我只需要低功耗的低 THD、
我想知道是否有人 在 PWR_MODE0中使用 VBAT=PVDD=5V 测量了 TAS2780? 特别是为4或8 Ω 负载提供 THD。
此致、
Dan
PS。 也许此应用有更好的器件、但我也需要 ISENSE 功能。