This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:原理图审阅

Guru**** 2514605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385940/lm4950-schematic-review

器件型号:LM4950

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们的原理图设计如下所示、请帮助我检查它是否正常、是否存在任何潜在的问题?

 

最棒的地方

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

    1. C71为470uF、不需要这个大的值电容器。 您可以随意使用较小的电池来降低成本和减小空间。

    2.我们建议用20k 电阻替换 R97和 R101。 然后、您可以调整反馈电阻来考虑您所需的增益。 谢谢。

    请注意: 数据表提到单端输出的最小值为4Ohm、差分输出的最小值为8Ohm。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam Yang、

    感谢您的答复。

    我们的开关采用差动输出、可驱动8 Ω 的扬声器。

    此外、如果将 SPK+和 SPK-连接到8欧姆扬声器时出现任何问题、

    谢谢、此致

    顾海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古海林

    没有问题。 8 Ω 扬声器良好、可实现差分输出。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在数据表中、典型应用电路为单端输入、如下所示。

    我们的电路是差动输入、是否有任何问题?

    谢谢、此致

    顾海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    是的、您可以使用差分输入。 请注意、在图1电路中、AmpB 的输入是 AMPA 的反相信号。 在这种情况下、需要确保输入信号彼此之间具有180度的相位差。  此外、您还可以看到 Rfb 和 RinB 是相同的值、20k、这也提供了单位增益。 该放大器的唯一用途是以差分方式驱动输出。  滤波器的截止频率为 fc = 1/(2 π 2πRINCIN)。 如需更多信息、请查看数据表的第16页。

    在原理图中、您应调整 R92和 R97的值以配置 AMPA 的闭环增益、并且应将 R101和 R105替换为两个20k 电阻器、使第二个放大器的增益为-1。 确定 AMPA 的增益后、您应参阅选择外部元件部分、了解有关如何确定输入耦合电容器和旁路电容器值的说明。  

    C71、电源旁路电容器非常大。 请尝试将470uF 替换为10uF。

    谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    你可能会误解我的沙法。

    示意图上的注释 DNE (表示未建模)、因此未安装 R105。

    R92/R97是 AMPA 的增益、R104/R101是 AMPB 的增益、  

    R92=R104=51k、R97=R101=10K

    我为 Line_Out 输入的是 Ampa_307P、而 AmpB 输入的是 Line_Out 387_N、它们处于相反的相位。

    请告知您是否可以、因为它不同于数据表中的典型应用电路。

    谢谢、此致

    顾海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailin、

    感谢您的澄清。 您的输入是相反的相位。 但是、AmpB 的增益需要配置为-1。 在您的原理图中、AmpB 有一个不是单位增益的增益。 AMPA 的输出用作 AmpB 的输入、因此结果是两个放大器产生的信号幅度相同、但存在180度的相位差。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    为什么 AmpB 需要单位增益-1?

    AmpB 输入不来自 AMPA 的输出、不会安装 Buecuae R105。

    请检查我的 shcematic 和我的评论上面,并给我的建议。

    谢谢、此致

    顾海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu

    我已经审阅了您的原理图。 它与我们建议的典型应用存在显著差异。 我们不建议您在此配置中使用此器件。 AmpB 需要-1的单位增益才能差分驱动输出。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam  

    感谢您的答复。

    如果我们设计这样的电路、会发生什么情况? 并以差分方式驱动。

    谢谢、此致

    顾海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailin、

    这种设计还没有得到验证、所以我们不能给你一个明确的答案。 谢谢。

    此致、

    Sam