This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:我需要在 PPC3中安装 TAS6424EQ1 EVM 应用、以便在 TAS6424EQ1EVM 中访问 TDM8模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391918/tas6424eq1evm-i-need-to-install-tas6424eq1-evm-application-in-ppc3-for-accessing-tdm8-mode-in-tas6424eq1evm

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

  1. 我需要  在 PURE PATH 控制台3中安装 TAS6424EQ1EVM 应用程序。 我已申请访问权限、但仍有批准待批准。 您能在这里提供帮助吗?
  2. 如何为具有4个扬声器的4个通道(每个通道1个扬声器)使用 TDM8模式? 我正在 TAS6424EQ1EVM 中提供 Tx 至 SDIN 引脚 、其中数据采用4通道 TDM 形式、并且还根据客户的要求提供 MCLK、SCLK 和 LRCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    该 EVM 能够通过接头插入 TDM 信号。  使用数据表、相应地设置您的 TDM8。  您可以选择 TAS6424E 要使用的 TDM 信号的前4个时隙或后4个时隙。  USB 源使用的音频仅为 I2S。  您将使用 PPC3作为 I2C 控制器、并使用 TDM 的外部源。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您提供有关 TDM8使用方法的宝贵信息。 我会根据您的建议尝试查看我用例的数据表。 我的安装有一个重大问题。  

    我已获得 TAS6424EQ1的 GUI 访问权限、但在 PPC3的"Available EVM Apps"中找不到 EVM 应用。

    如何安装 EVM 的 GUI? 在图中、您可以看到我已获得 EVM 应用的访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已成功安装应用程序。 遵循此 e2e 解决方法 [常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ Console 3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉珠尔

    已成功安装应用程序。 [报价]

    听起来不错。 感谢您提供信息。