请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424EQ1EVM 主题中讨论的其他器件:TAS6424E
工具与软件:
- 我需要 在 PURE PATH 控制台3中安装 TAS6424EQ1EVM 应用程序。 我已申请访问权限、但仍有批准待批准。 您能在这里提供帮助吗?
- 如何为具有4个扬声器的4个通道(每个通道1个扬声器)使用 TDM8模式? 我正在 TAS6424EQ1EVM 中提供 Tx 至 SDIN 引脚 、其中数据采用4通道 TDM 形式、并且还根据客户的要求提供 MCLK、SCLK 和 LRCLK。