This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:可变 PVDD 和 PFFB 问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393598/tpa3255-variable-pvdd-and-pffb-questions

器件型号:TPA3255

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用 TPA3255设计音频放大器应用。

我有一个允许在运行期间调节 PVDD 电压的电源(如 G 类电源)。
此外、我想实施 PFFB 以提高放大器的噪声/失真性能。
差分放大器输入将由 DAC 级直接驱动。

关于此应用、我有几个问题。

  1. 根据我的理解、由于 TPA3255是闭环放大器、因此无论 PVDD 电压如何(假设没有削波)、其增益都应该保持恒定。
    因此、在放大器工作期间动态调整 PVDD 电压是否可行、或者这是否会导致任何类型的问题?
  2. PFFB 将根据 SLAA788A 来实现、其中规定该放大器的 PVDD = 51V。 更改 PVDD 电压是否以任何方式影响 PFFB 设计、或者给定的值对任何 PVDD 电压是否有效?
  3. SLAA788A 包括一个用于 PFFB 执行的运算放大器输入级(显然是为了限制输入带宽)。
    我想省略该级、而是直接连接 DAC 的差动输出级、这也同样受到带宽限制。
    但是、DAC 输出级会产生大约7V 的共模直流失调电压。该直流失调电压(在 PFFB R_IN 电阻器之前)是否会导致 PFFB 出现任何问题?

非常感谢。

此致、
Alexander Kharitonov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    PLAY 期间可以使用后置滤波器反馈来调整 PVDD、但在设计中需要小心。 我建议使用反馈网络用户指南中列出的配置。 更改 PVDD 应该只会影响您的余量、因此请确保在您的 PVDD 设计中考虑到这一点。

    只要对器件输入端使用了直流阻断电容器、DAC 的直流偏移就不是问题。

    此致、

    Ramsey