Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在使用 TPA3255设计音频放大器应用。
我有一个允许在运行期间调节 PVDD 电压的电源(如 G 类电源)。
此外、我想实施 PFFB 以提高放大器的噪声/失真性能。
差分放大器输入将由 DAC 级直接驱动。
关于此应用、我有几个问题。
- 根据我的理解、由于 TPA3255是闭环放大器、因此无论 PVDD 电压如何(假设没有削波)、其增益都应该保持恒定。
因此、在放大器工作期间动态调整 PVDD 电压是否可行、或者这是否会导致任何类型的问题? - PFFB 将根据 SLAA788A 来实现、其中规定该放大器的 PVDD = 51V。 更改 PVDD 电压是否以任何方式影响 PFFB 设计、或者给定的值对任何 PVDD 电压是否有效?
- SLAA788A 包括一个用于 PFFB 执行的运算放大器输入级(显然是为了限制输入带宽)。
我想省略该级、而是直接连接 DAC 的差动输出级、这也同样受到带宽限制。
但是、DAC 输出级会产生大约7V 的共模直流失调电压。该直流失调电压(在 PFFB R_IN 电阻器之前)是否会导致 PFFB 出现任何问题?
非常感谢。
此致、
Alexander Kharitonov