This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:频率响应

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394043/tas6422-q1-frequence-response

器件型号:TAS6422-Q1

工具与软件:

尊敬的支持团队:  

当我们测量 ECU 的 FFT 图时、3000Hz 之后的频谱不符合预期。 我们试图通过在相同的环境和条件下比较与另一个放大器(FDA903D)一起使用的 ECU 来确定正确的 FFT 图。 播放的 WAV 文件是相同的:16位,44.1k 采样率。 ECU 之间的唯一区别是放大器单元。 TAS 放大器的配置设置均为默认设置、当我检查所有寄存器字段时、没有看到任何与此问题相关的设置。 存在高通滤波器和转角频率设置、但由于它们分别为4、8、15Hz、因此我认为它们无关紧要。

我们 比较了两个放大器的频率 THD 与频率间的关系图形。 (对于两个 ECU、RL=4 Ω。) 我没有看到任何显著的差异。  实际上、TAS 放大器频带中的 THD 速率看起来更好 THD 与输出功率图中存在一些差异。 但是、我将使用 TAS 放大器的 ECU 输入电压从12V 增加到15V (因此增加了放大器的 VDD 引脚)、并且在3000Hz 后 FFT 没有出现显著差异。 在某些频带中存在一些差异、但这不是主要原因。

两个 ECU 的放大器输出均根据各自产品说明书或评估板中指定的滤波电路进行设计。 这种扩散的主要原因是什么? 我应该重点关注哪一点?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到两个图之间 FFT 上3kHoz 以上电平的差异。  哪幅图是 TAS6422-Q1器件?  我无法评论竞争器件、因为我不熟悉该器件的内部运作。 您的期望是什么?  另外、您的最终产品是什么?3kHz 及以上信号对您的最终产品有何意义?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以 在 Mathlab 的频谱中绘制音频文件(wav)。 因此预期测量值如下(忽略 振幅值的幅度):  

           

    ECU 测量值如下、其 TAS 和 FDA 放大器分别为:

        

    数据表比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goknur、

    我仍然不理解这个问题?  您是否希望看到声音强度为69.4或67.4?  您正在尝试通过测量结果来确定或证明什么?  您似乎看到 TAS6422E 上的输出高于3kHz。  由于变化、滤波器的较高频率可能会有所上升。  您是否连接到扬声器负载或电阻器负载?   扬声器负载与 LC 滤波器的相互作用不同。

    您可以使用正弦波、看看它是由 THD 还是滤波器反应引起的。  动态音频信号可能会掩盖干扰。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望看到声音强度为69.4或67.4?  

    否 我不关心声音的振幅(dB)。 我们可以轻松设置和校准它。

    您是否连接到扬声器负载或电阻器负载?

    已连接且仅使用扬声器负载。  

    有趣的 点和我不能理解,特征的声音是从图在 MATLAB  高于3 kHz。 这样我们就能准确地听到差异。 当我们检查声音的 FFT 并进行比较时、我发现 FDA 的 ECU FFT 测量图更接近 MATLAB 中的图形。  为什么? TAS 的 FFT 可能是正确的、但从理论上讲、我无法确定。 我的目标是了解这种差异并实现正确的 FFT 图。 我希望确保正确播放声音。  

    在旁边、 杂项控制2寄存器[0x02]中的位字段 SDM_OSR (过采样率)是什么。 它对声音或信号有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经解决了它。  软件中有一个不同的 I2S 器件。 FFT 现在彼此相似。  

    但仍然无法确切地理解 SDM_OSR 是什么。   

    谢谢。