工具与软件:
调整步骤是、
1.选择 TAS2563QFN EVM 和 PDM 模式
2.将输出多路复用设置配置为:
3.保存调整快照、
4.转至终端系统集成
5.选择保存的快照
检查生成的文件 test.json、0x34、0x38、0x3C 配置 为在 I2S/TDM 通信中选择 PDM1 PDM1和 echo 作为通道0、通道1通道2。
6.将 test.bin 复制到内核并根据驱动程序代码将名称更改为 tas2563-1amp-dsp.bin。
7.构建内核并下载到器件。
8、录制 MIC 音频,将录制的文件复制到电脑上,分析录制的文件。
左声道数据正确、但采样率不是16kbps 而是48kbps、右声道全部为0x00。
9.更改 outmux 并删除保存的快照1、再次保存快照。
并通过上述步骤再次生成名为 test1的固件。
比较 test1.json 和 test.json、progams 节点中存在寄存器设置差异、配置节点没有差异。
我的问题
-转斜正确
- 如何将采样速率配置为16kbps ;
-为什么正确的通道 配置为 PDM2没有音频数据,但零。