This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何将采样速率配置为16kbps 并选择采集通道

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396011/tas2563-how-to-configure-the-sample-rate-to-16kbps-and-select-the-capture-channels

器件型号:TAS2563

工具与软件:

调整步骤是、

1.选择  TAS2563QFN EVM 和 PDM 模式  

2.将输出多路复用设置配置为:

3.保存调整快照、

4.转至终端系统集成

5.选择保存的快照

检查生成的文件 test.json、0x34、0x38、0x3C 配置 为在 I2S/TDM 通信中选择 PDM1 PDM1和 echo 作为通道0、通道1通道2。

e2e.ti.com/.../8750.test.zip

6.将 test.bin 复制到内核并根据驱动程序代码将名称更改为 tas2563-1amp-dsp.bin。

7.构建内核并下载到器件。

8、录制 MIC 音频,将录制的文件复制到电脑上,分析录制的文件。

左声道数据正确、但采样率不是16kbps 而是48kbps、右声道全部为0x00。

e2e.ti.com/.../rec.wav

9.更改 outmux 并删除保存的快照1、再次保存快照。

并通过上述步骤再次生成名为 test1的固件。

比较 test1.json 和 test.json、progams 节点中存在寄存器设置差异、配置节点没有差异。

我的问题  

-转斜正确

- 如何将采样速率配置为16kbps ;  

-为什么正确的通道 配置为 PDM2没有音频数据,但零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以共享 PPC3文件以便我进行审阅?
    明天我将介绍有关16ksps 配置的更多详细信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师