This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:PurePath Studio 下载项目后无声音输出

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111EVM-K, TSC2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394861/tlv320aic3111-no-sound-output-after-purepath-studio-download-project

器件型号:TLV320AIC3111
Thread 中讨论的其他器件: TSC2117

工具与软件:

你(们)好  

我想使用 PurePath Studio 来配置 miniDSP。

但是当我下载并运行我的项目时、没有声音输出。

同时、如果我使用 TLV320AIC3111EVM 软件控制电路板、它可以输出声音。

我的项目有什么问题吗?

日志如下:

为 BASE_MAIN_Rate44生成代码.. 组装..... 停止更新的。
正在生成修补程序...已完成。
构建成功。
找到的电路板类型:FWIDTLV320AIC3111EVM-K
板采样率:44100Hz。
将 base_main_Rate44.cfg 下载到 EVM。
停止更新的。

e2e.ti.com/.../ProcessFlow_5F00_3111.pfw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    您的项目是否还在编写器件运行所需的其余配置? 寄存器设置还使用 PPS 加载到器件、发挥与 EVM 软件相同的作用。 这包括为输出驱动器上电、将 miniDSP 设置为处理级等

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有写任何其他东西。

    是否意味着系统设置代码不足以 运行设备?

    如果是、 是否可以提供 完整的系统设置代码? 我使用 TLV320AIC3111EVM-K、不做任何更改。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    系统设置代码是正确的位置。 我建议您使用 EVM GUI 记下您的寄存器设置、并将其转换为系统设置代码。 语法如下

    reg [page][register]=(十六进制数据);

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    现在它可以输出、但在我添加 参数均衡器和构建代码时、我会得到如下的错误:

    您能告诉我如何解决它吗?

    我还附加了我的项目、您可以直接使用它。

     e2e.ti.com/.../2260.ProcessFlow_5F00_3111.pfw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我对这些错误进行了调查、发现 PEQ 器件遭到了挖坑。 令人遗憾的是、PurePath Studio 没有活动的软件支持、因此我们无法安全地修复该错误。

    我建议改用双二阶块。 您可以使用这个双二阶工具来帮助您绘制响应、它将为您计算系数值: https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC

    对于错误、我们深表歉意、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PPS 是否有任何变通办法(因为其他组件也有此问题、例如响度)?

    我从 TI 下载的最新版本是5.95、是否有任何更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    不需要、很遗憾、PurePath Studio 已不再处于活跃开发阶段。 您从 TI.com 获得的版本将是最终版本。

    与 PEQ 相关的唯一解决方法是使用单独的双二阶块来创建滤波器。 您也可以使用 PEQ 块来创建滤波器、记下在属性窗口中找到的系数值、然后在删除 PEQ 块之前将其复制到双二阶滤波器中。

    我只是尝试使用响度组件,没有得到任何错误。 请注意、要使音量块正常工作、需要使用音量块。

     

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    谢谢你。

    添加卷组件后、错误将被删除。  

    关于 PEQ、在我测试时、AIC31XX、DAC31XX 和 TSC2117 PEQ 都会出现相同的错误。

    是否没有适用于所有这些 IC 的解决方案?

    如果是、我想我会使用您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    正确的是所有器件的 PEQ 均已中断。 我分析了块的代码并发现了冲突。 但是、由于此程序没有软件支持、因此我无法进行更新。 如果我尝试修复它、我可能会意外损坏其他东西。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您能否为我提供测试版本以便我可以在项目中使用 PEQ?

    我将检查 我的项目中的其他项目是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    这些组件插件被视为 ROM、我无法进行更改。

    我能做的最好的事情就是为您提供 PEQ 组件的以前版本。 没有弹出的 GUI、但应该可以正常工作。 将 zip 文件放置在您的组件库文件夹中

    e2e.ti.com/.../PEQ_5F00_v1_5F00_TI_5F00_v1.zip

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    在我将 PEQ v2修改为附件后、我不会收到任何错误。

    但奇怪的是,PEQ 不会"怪"(当我改变增益时,输出不会有任何变化)。

    我在修改和使用 AIC3254进行修改前比较了参数、原理相同。

    你有什么建议吗?

    e2e.ti.com/.../PEQ_5F00_TI_5F00_v2_5F00_modified.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    遗憾的是没有。 同样、它的软件支持早已消失。 我们没有内部代码结构方面的专家来支持这样的编辑。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢你的帮助。

    我现在结束这个问题。