Thread 中讨论的其他器件: TSC2117
工具与软件:
你(们)好
我想使用 PurePath Studio 来配置 miniDSP。
但是当我下载并运行我的项目时、没有声音输出。
同时、如果我使用 TLV320AIC3111EVM 软件控制电路板、它可以输出声音。
我的项目有什么问题吗?
日志如下:
为 BASE_MAIN_Rate44生成代码.. 组装..... 停止更新的。
正在生成修补程序...已完成。
构建成功。
找到的电路板类型:FWIDTLV320AIC3111EVM-K
板采样率:44100Hz。
将 base_main_Rate44.cfg 下载到 EVM。
停止更新的。