工具与软件:

嗨、团队:
我们目前正在研究 LM48100Q-Q1音频放大器、并且观察到扬声器输出中存在一些噪声。 这是我们将数据馈送到音频放大器的过程。
1)我们正在使用 WAVToCode 应用程序将我们的音频 WAV 文件转换为.c 文件,其中我们得到音频的原始数据在一个数组中。 我们将直接将原始数据馈送到 PCM 模块、然后再馈送到音频放大器。
2)我们在音频放大器输入端的波形上观察到一些噪音。 控制器和放大器之间存在一个 R-C 滤波器、我们将该滤波器短路并尝试播放音频、但仍然存在一些噪声。
3)是否有任何具体的收费,我们需要使用来转换 WAV 文件?? 我还听说、在将音频原始数据馈送到放大器之前、需要对其进行一些归一处理、我们无法找到归一化、如果有任何我们需要遵循的公式/方法、您可以分享一下。
4)此处连接了音频放大器上的寄存器设置。
谢谢你。