This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:扬声器输出噪声。

Guru**** 2422390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1397860/lm48100q-q1-noise-in-speaker-output

器件型号:LM48100Q-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们目前正在研究 LM48100Q-Q1音频放大器、并且观察到扬声器输出中存在一些噪声。 这是我们将数据馈送到音频放大器的过程。

1)我们正在使用 WAVToCode 应用程序将我们的音频 WAV 文件转换为.c 文件,其中我们得到音频的原始数据在一个数组中。 我们将直接将原始数据馈送到 PCM 模块、然后再馈送到音频放大器。

2)我们在音频放大器输入端的波形上观察到一些噪音。 控制器和放大器之间存在一个 R-C 滤波器、我们将该滤波器短路并尝试播放音频、但仍然存在一些噪声。

3)是否有任何具体的收费,我们需要使用来转换 WAV 文件?? 我还听说、在将音频原始数据馈送到放大器之前、需要对其进行一些归一处理、我们无法找到归一化、如果有任何我们需要遵循的公式/方法、您可以分享一下。   

4)此处连接了音频放大器上的寄存器设置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

     听起来在 LM48100输入侧已经存在噪声信号、而 LM48100会放大该噪声。

     让团队成员 Kevin 来仔细检查这个问题、他对这款器件更加熟悉。 请耐心等待下周,他现在就不在办公室了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    音频原始数据保存在 WAV 文件中、您可以跳过44字节的 wav 文件头、然后获取原始数据。 也许你可以研究 wav 文件的格式。

    此致

    Kevin