工具与软件:
您好!
当我将 TLV320DAC3101EVM 连接到笔记本电脑以尝试使用编解码器控制软件(我为此下载并解压了从此处下载的 SLAC366软件: https://www.ti.com/tool/TLV320DAC3101EVM-U)时、 该软件由于某种原因未检测到 TLV320DAC3101EVM。 我尚未对 EVM 执行任何操作、也未更改任何跳线。 是否有任何想法或替代软件来解决此问题?
我使用的是 Windows 11、现在的跳线和板看起来像这样(LED 也亮起、根据我的理解、这意味着成功连接到我的笔记本电脑):

此外、如果编解码器控制软件未检测到我的 EVM、我还可以直接从我的主芯片而不是编解码器软件提供 I2C 和 I2S 数据。 我想知道是否可以将这些信号线直接连接到 EVM 板上的测试点1到7、因为我确实注意到 EVM 上也有一个 TAS1020BPFB、它也连接到 I2C 和 I2S 引脚、我担心可能存在一些信号冲突和干扰。 此外、我对 TAS1020BPFB 究竟在这款 EVM 上做什么很好奇。
谢谢!
——刘佳和