请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2900 工具与软件:
你(们)好、
我最近订购了板载 PCM2900的 PCB。 我将使用它在放大后对雷达数据进行采样。 在频谱图中绘制输出数据时出现问题(请参阅随附的图像)。

无论我用于放大器和 PCM 电路板的电源如何、每1000Hz 就会出现一次谐波。 其他人是否经历过这种情况或有任何想法、这可能是什么原因造成的?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.