请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA2505 工具与软件:
您好!
发生超范围事件后、OVR 引脚保持高电平多长时间? 我假设它是瞬态的、即仅当输入电压大于设定的阈值时才保持高电平、并具有比较器的响应时间。
时序对于我的应用来说不是很重要、但我需要 OVR 引脚电压随实际输入电压变化1ms 或更短。 我需要了解任何无文档记载的峰值保持功能、因为它将与我的应用不兼容、这将需要我手动监控输出电压。
此致、