This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:当检测到电压高于阈值时、OVR 引脚保持高电平多长时间?

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402597/pga2505-how-long-is-ovr-pin-held-high-when-a-voltage-above-threshold-is-detected

器件型号:PGA2505

工具与软件:

您好!

 发生超范围事件后、OVR 引脚保持高电平多长时间? 我假设它是瞬态的、即仅当输入电压大于设定的阈值时才保持高电平、并具有比较器的响应时间。

时序对于我的应用来说不是很重要、但我需要 OVR 引脚电压随实际输入电压变化1ms 或更短。 我需要了解任何无文档记载的峰值保持功能、因为它将与我的应用不兼容、这将需要我手动监控输出电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我会在 PGA2505EVM 上快速测试 OVR 功能并回复您。 我认为只要输入电压超过阈值、OVR 引脚就会保持高电平;但我要核实。  请提供一个工作日。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在工作台上执行了快速测试。

    超出范围指示器输出(OVR)在出现过驱动情况后大约~1.1ms 将置为高电平:

    然而、在过阈值条件不存在后、OVR 保持高电平、并需要大约~103ms 来清除。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、谢谢 Luis、这正是我希望知道的。 此致、Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔。

    此致、

    Luis