工具与软件:
您好!
我正在制作基于 AK4499EX DAC 的工作室耳机放大器产品(如链接帖子中所讨论)。 我希望 OPA1622的输出功率比单个 OPA1622所能提供的功率大(300mA 电流很理想、即使在高温下也是如此)。 我提出了以下设计。 我希望收到任何反馈!
附加了原理图 PDF 和 TINA 文件/屏幕截图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在制作基于 AK4499EX DAC 的工作室耳机放大器产品(如链接帖子中所讨论)。 我希望 OPA1622的输出功率比单个 OPA1622所能提供的功率大(300mA 电流很理想、即使在高温下也是如此)。 我提出了以下设计。 我希望收到任何反馈!
附加了原理图 PDF 和 TINA 文件/屏幕截图。

尊敬的 Max:
我在 Tina 中查看了您的设计。 它似乎工作正常且有意义。 如果您完全担心由于插入和拔下电缆而导致输出端出现任何尖峰、可以考虑在电路板上使用 TVS 保护二极管。 这甚至可以在您发现需要时用于 TVS 保护的封装。
TVS 二极管:
https://www.ti.com/interface/diodes/tvs-diodes/overview.html
关于输出端的镇流电阻器、需要注意的一点是、放大器之间会有一些相关的失调电压、因此并非所有预期电流都能到达负载。 您可能看到的不是300 mA、而是更少一些。 放大器之间的偏移电压将显示在每个输出端、一些电流将进入某些输出端。 但是、这对于您的设计而言可能微不足道。 不过、使用您的方法后、您仍然会看到输出驱动能力显著提高。
下面显示了另一个想法

总之、我认为您的设计看起来很好!
此致、
Chris Featherstone