This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:工作室耳机放大器设计审查

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402723/opa1622-studio-headphone-amplifier-design-review

器件型号:OPA1622

工具与软件:

您好!

我正在制作基于 AK4499EX DAC 的工作室耳机放大器产品(如链接帖子中所讨论)。 我希望 OPA1622的输出功率比单个 OPA1622所能提供的功率大(300mA 电流很理想、即使在高温下也是如此)。 我提出了以下设计。 我希望收到任何反馈!

附加了原理图 PDF 和 TINA 文件/屏幕截图。

e2e.ti.com/.../XEBRA_2D00_A3.TSC

e2e.ti.com/.../DAC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我在 Tina 中查看了您的设计。 它似乎工作正常且有意义。 如果您完全担心由于插入和拔下电缆而导致输出端出现任何尖峰、可以考虑在电路板上使用 TVS 保护二极管。 这甚至可以在您发现需要时用于 TVS 保护的封装。  

    TVS 二极管:

    https://www.ti.com/interface/diodes/tvs-diodes/overview.html

    关于输出端的镇流电阻器、需要注意的一点是、放大器之间会有一些相关的失调电压、因此并非所有预期电流都能到达负载。 您可能看到的不是300 mA、而是更少一些。  放大器之间的偏移电压将显示在每个输出端、一些电流将进入某些输出端。 但是、这对于您的设计而言可能微不足道。 不过、使用您的方法后、您仍然会看到输出驱动能力显著提高。  

    下面显示了另一个想法  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa352/sboa352.pdf?ts = 1724197923030&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA1620

    总之、我认为您的设计看起来很好!

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯! 最大直流失调电压为0.5mV 时、我应该不会在大多数1mA 中损失多少电压?

    应将 TVS 二极管放在何处? 请查看随附的 PDF、您会发现耳机放大器直接连接到 DAC。 我不确定电视能在哪些方面/如何提供帮助?