请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
TLV320AIC3104-Q1是否支持 TDM 模式? 我在寄存器中仅看到 DSP 和 I2S。 如何将其配置为 TDM 模式?

谢谢
Xiaoxiang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
TLV320AIC3104-Q1是否支持 TDM 模式? 我在寄存器中仅看到 DSP 和 I2S。 如何将其配置为 TDM 模式?

谢谢
Xiaoxiang
嗨、Xiaoxiang、
TDM16通常意味着 TDM 总线上有16个通道。 该器件是立体声器件、因此无论 TDM4、8、16如何、都只会使用前两个时隙。
客户必须小心以避免违反时序特性、因此最大的 BCLK 围绕12.8MHz。 一个字长为16的48kHz FSYNC 12.288 MHz BCLK 时钟就是 TDM16的一个示例。
此致、
Jeff McPherson