This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1 TDM 问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402372/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-tdm-issue

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

TLV320AIC3104-Q1是否支持 TDM 模式? 我在寄存器中仅看到 DSP 和 I2S。 如何将其配置为 TDM 模式?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    TDM 不是已定义的音频协议、因此有时它不会出现在我们的数据表中、尤其是较旧的数据表中。

    我们知道、TDM 最类似于 此器件的 DSP 模式。 确保仔细检查边线对齐是否保持在系统中。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    如果客户需要 TDM16,3104是否支持 TDM16?

    TDM4/8/16可以理解为相应的字长吗?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    TDM16通常意味着 TDM 总线上有16个通道。 该器件是立体声器件、因此无论 TDM4、8、16如何、都只会使用前两个时隙。

    客户必须小心以避免违反时序特性、因此最大的 BCLK 围绕12.8MHz。 一个字长为16的48kHz FSYNC 12.288 MHz BCLK 时钟就是 TDM16的一个示例。

    此致、
    Jeff McPherson