This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC 与 regbin

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400341/tas2563-ppc-vs-regbin

器件型号:TAS2563

工具与软件:

我目前正在对嵌入在我的设计中的 TAS2563进行调优。 我对工具和在哪个工具上执行什么操作感到困惑。 我们有 regbin 工具、允许进行手动寄存器设置、但不允许进行 DSP 设置。 看起来几乎每项设置都可以在 PPC3中完成。 驱动程序需要两个 bin 文件(regbin + ppc3输出)。 当我在 regbin config 中将电流限制设置为4A、在 PPC3中将电流限制设置为3A 时会发生什么情况?如何确定此情况? 这与 ROM (=regbin)和调优(=ppc3)模式有什么关系吗? 在这些模式之间切换使用了哪个寄存器/位?

另一个问题,当我在 amixer 中列出所有控件时,我得到以下信息:

amixer -c0
Simple mixer control 'Configuration',0
  Capabilities: volume volume-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: 0 - 0
  Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'Program',0
  Capabilities: volume volume-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: 0 - 1
  Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'TASDEVICE Profile id',0
  Capabilities: volume volume-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: 0 - 0
  Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'tas2563-amp-gain-volume',0
  Capabilities: volume volume-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: 0 - 28
  Mono: 16 [57%]
Simple mixer control 'tas2563-digital-volume',0
  Capabilities: volume volume-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: 0 - 65535
  Mono: 7807 [12%]

我了解"TASDEVICE 配置文件 id"、"tas2563-amp-gain-volume"和"tas2563-digital-volume"是什么、但"配置"和"程序"的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Allard、

    我会检查您的问题、明天再给您答复。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Allard、

    从 regbin 工具生成的二进制文件主要包含第0页上寄存器的设置、用于写入上电和断电命令。 此处应包含与 TDM Rx 和 Tx 配置、PDM 接口配置(如果使用)相关的任何特定设置。
    如果您在 regbin 和 PPC3上设置不同的限制器设置、我的预期是 regbin 将覆盖这些设置、因为它是上电期间用于任何播放命令的序列。

    关于 PPC3 bin 文件、可为 ROM 或调优模式生成此文件。 在 ROM 和调优之间进行切换并不是一个常用的过程、一般来说、最好从一开始就将器件初始化为任一模式、针对每种用途使用单独的 bin 文件。

    我将寻求有关配置和程序问题的支持。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    regbin 文件的优先级高于 PPC3指定的 dspbin。

    regbin 主要配置 book0page0寄存器。 某些寄存器也可以在 PPC3中设置、通常、regbin 将覆盖这些寄存器。

    重要的是 tas2563加电/断电由 regbin 控制。

    配置和程序用于调用 dspbin 内的算法。

    是指算法、如 DRC。 EQ 和扬声器保护等 通常、dspbin 文件只包含一个程序。

    configs 是算法的设置、dspbin 可以包含多个 configs。

    ROM 文件未处于 regbin 状态。 ROM 是旁路 DSP、属于 dspbin 文件。

    还有一点、指南对您很有用。

    PowerPoint 演示文稿(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在很清楚,谢谢你们两位。 TAS2563是一款性能出色的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    享受 tas2563及其驱动程序。