https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400341/tas2563-ppc-vs-regbin
器件型号:TAS2563工具与软件:
我目前正在对嵌入在我的设计中的 TAS2563进行调优。 我对工具和在哪个工具上执行什么操作感到困惑。 我们有 regbin 工具、允许进行手动寄存器设置、但不允许进行 DSP 设置。 看起来几乎每项设置都可以在 PPC3中完成。 驱动程序需要两个 bin 文件(regbin + ppc3输出)。 当我在 regbin config 中将电流限制设置为4A、在 PPC3中将电流限制设置为3A 时会发生什么情况?如何确定此情况? 这与 ROM (=regbin)和调优(=ppc3)模式有什么关系吗? 在这些模式之间切换使用了哪个寄存器/位?
另一个问题,当我在 amixer 中列出所有控件时,我得到以下信息:
amixer -c0 Simple mixer control 'Configuration',0 Capabilities: volume volume-joined Playback channels: Mono Capture channels: Mono Limits: 0 - 0 Mono: 0 [0%] Simple mixer control 'Program',0 Capabilities: volume volume-joined Playback channels: Mono Capture channels: Mono Limits: 0 - 1 Mono: 0 [0%] Simple mixer control 'TASDEVICE Profile id',0 Capabilities: volume volume-joined Playback channels: Mono Capture channels: Mono Limits: 0 - 0 Mono: 0 [0%] Simple mixer control 'tas2563-amp-gain-volume',0 Capabilities: volume volume-joined Playback channels: Mono Capture channels: Mono Limits: 0 - 28 Mono: 16 [57%] Simple mixer control 'tas2563-digital-volume',0 Capabilities: volume volume-joined Playback channels: Mono Capture channels: Mono Limits: 0 - 65535 Mono: 7807 [12%]
我了解"TASDEVICE 配置文件 id"、"tas2563-amp-gain-volume"和"tas2563-digital-volume"是什么、但"配置"和"程序"的作用是什么?