工具与软件:
我们有多种使用 TLV32CAIC24编解码器的设计。 由于客户已有 AIC24的软件支持、因此我们必须使用 AIC24。 使用他们的应用软件、所有设计看起来都可以很好地工作。
我们现在将转向生产这些设计。 我们不能将客户的软件用于生产测试、因为该软件并不是非常适合生产测试的软件、并且对商业非常敏感。
我们已经能够 在一个板上将"头戴式耳机和手持终端输入设置为输出"(寄存器6A)、并且我们可以测试音频输入以排除任何问题、而无需使用任何 ADC/DAC。
然而、在一个电路板上、我们只将"Line in"和"Mic in"作为外部输入连接、而将听筒、耳机和线路输出作为外部输出连接。
仅通过对内部寄存器进行编程、就可以在内部将 Line In (线进)和/或"Mic In)环回到其他输出。 我们没有任何只能访问 I2C 控制寄存器的编解码器流软件?