This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24:不使用 ADC 和放大器环回音频;DAC?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404140/tlv320aic24-looping-back-audio-not-using-adc-dacs

器件型号:TLV320AIC24

工具与软件:

我们有多种使用 TLV32CAIC24编解码器的设计。 由于客户已有 AIC24的软件支持、因此我们必须使用 AIC24。 使用他们的应用软件、所有设计看起来都可以很好地工作。

我们现在将转向生产这些设计。 我们不能将客户的软件用于生产测试、因为该软件并不是非常适合生产测试的软件、并且对商业非常敏感。

我们已经能够 在一个板上将"头戴式耳机和手持终端输入设置为输出"(寄存器6A)、并且我们可以测试音频输入以排除任何问题、而无需使用任何 ADC/DAC。



然而、在一个电路板上、我们只将"Line in"和"Mic in"作为外部输入连接、而将听筒、耳机和线路输出作为外部输出连接。  


仅通过对内部寄存器进行编程、就可以在内部将 Line In (线进)和/或"Mic In)环回到其他输出。 我们没有任何只能访问 I2C 控制寄存器的编解码器流软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、可以通过模拟输出将麦克风输入信号路由回输出。 通常、我们将此功能称为"回送"。 请参阅数据表中的以下段落:

    "模拟和数字环回提供了一种测试数据 ADC/DAC 通道的方法、可用于电路内系统级测试。 模拟环回始终具有优先级、将 DAC 低通滤波器输出路由到模拟输入、然后由 ADC 在此处转换为数字字。 数字环回将 ADC 输出路由到器件上的 DAC 输入。 通过向控制寄存器1中的位 D2写入1来启用模拟环回。 通过向控制寄存器1中的位 D1写入1来启用数字环回。"

    在您需要启用数字环回(ADC 输出-> DAC 输入)的情况下

    此致、
    Jeff McPherson