This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:16倍内插模式

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402406/pcm5242-16x-interpolation-mode

器件型号:PCM5242

工具与软件:

您好!

我们计划在 FS=256KHz 八通道速度模式下使用具有16倍内插模式的 PCM5242、作为附加的 寄存器。

有一个问题。  在该 配置下、 PCM5242仍具有2倍过采样内插滤波器特性。

在128KHz 至256KHz 之间应有足够的阻带衰减。  这种期望是否正确?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    是的、即使 DS 没有显示16x 的特性、我认为 它有 足够的阻带衰减

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    非常感谢您的及时回复。

    这是竞争对手的巨大优势。

    我让客户理解替换候选人。

    此致、

    Mochizuki