This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《OPA1678:OPA1678IDRGR 散热注意事项》

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404971/opa1678-opa1678idrgr-thermal-considerations

器件型号:OPA1678

工具与软件:

我的设计采用了 OPA1678IDRGR、它的运行温度比预期要高很多、而且 与仿真相比、带来的电流也显著高于预期。 我注意到、我漏掉了 此特定封装的数据表中建议的散热焊盘上的4个过孔。

TI 能否 确认该器件是否需要在散热焊盘中使用过孔来实现适当的散热? 布局指南部分或功率耗散部分未对此进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我在数据表中找不到详细说明结温与电源电流的图形。 我们~在正电源上看到~μ A 9mA 的电流、并且看到 μ A 40mA。 我们的工作点匹配仿真、因此我想知道 TI 是否能提供有关结温与电源电流之间关系的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、  

    散热焊盘连接到的电位是多少? 过孔是可选的、如果布局中需要使用过孔进行布线、您可以使用过孔。 过孔应进行堵塞或包覆。 散热焊盘必须连接到 Vee、理想情况下连接到 Vee 平面、以获得出色的热性能。  

    我们没有温度与电源电流的关系图。 不过、我们在 TI 精密实验室有一个散热部分、该部分有助于为计算提供指导。  

    这可以在下面链接的"功率和温度"部分中找到:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  

    Chris Featherstone