工具与软件:
您好!
我为 TAS2780的输出设计了一个滤波器、显示了8欧姆的响应、截止频率约为20kHz、开关频率384kHz 处的衰减约为-50dB。
我想使用后置滤波器反馈 PFFB 功能、但数据表非常令人困惑、建议将截止频率移至 MHz、
在使用 PFFB 时、我能否获得有关输出滤波器具体设计方法的更多指导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
本文档进一步介绍了放大器中使用的4阶闭环滤波器: https://www.ti.com/lit/an/sloa260/sloa260.pdf
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
伊凡、你好!
我已经阅读了每一个词,我仍然感到困惑-这是我,不是你:)
"那你打算怎么办?" 这肯定不是滤波器的-3dB 截止频率? 或者说、是这样吗? 这意味着滤波器只会开始衰减高于10MHz 的频率?
或者、fo 是指元件的寄生谐振?
例如、这里我将使用 Coil Craft 为电感器发布的 SPICE 模型、将 Murata 为电容器使用、它显示了滤波器设计和10MHz 正上方的谐振。
此致、
Daniel
Daniel、您好!
F0确实是滤波器的截止频率、在本例中、您要过滤 D 类基频的谐波、而不是基频本身。
仅当对截止频率接近20kHz 的完整重建滤波器使用电感器+电容器时、才能对基频进行滤波、铁氧体磁珠滤波器不适用。
PFFB 功能仅适用于 f0较高的铁氧体磁珠滤波器、不可用于 f0较低的电感滤波器。
本其它文档可能会在某些具体示例方面提供更多帮助: https://www.ti.com/lit/an/sloa339/sloa339.pdf
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师