This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:使用后置滤波器反馈 PFFB 的输出滤波器要求似乎很奇怪

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403062/tas2780-output-filter-requirements-using-post-filter-feedback-pffb-seem-strange

器件型号:TAS2780

工具与软件:

您好!

我为 TAS2780的输出设计了一个滤波器、显示了8欧姆的响应、截止频率约为20kHz、开关频率384kHz 处的衰减约为-50dB。

我想使用后置滤波器反馈 PFFB 功能、但数据表非常令人困惑、建议将截止频率移至 MHz、

在使用 PFFB 时、我能否获得有关输出滤波器具体设计方法的更多指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    本文档进一步介绍了放大器中使用的4阶闭环滤波器: https://www.ti.com/lit/an/sloa260/sloa260.pdf

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、你好!

    我已经阅读了每一个词,我仍然感到困惑-这是我,不是你:)

    "那你打算怎么办?" 这肯定不是滤波器的-3dB 截止频率? 或者说、是这样吗? 这意味着滤波器只会开始衰减高于10MHz 的频率?

    或者、fo 是指元件的寄生谐振?

    例如、这里我将使用 Coil Craft 为电感器发布的 SPICE 模型、将 Murata 为电容器使用、它显示了滤波器设计和10MHz 正上方的谐振。

    • 将-3dB 点设置为25kHz 是否错误?  
    • 此滤波器能否使用 PFFB?
    • 您能建议实际可正常工作的电感器和电容器器件吗?
    • 此处我将使用 XGL4040 (电感器)和 GRM31C5C1E474GE01 (电容器)

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    F0确实是滤波器的截止频率、在本例中、您要过滤 D 类基频的谐波、而不是基频本身。
    仅当对截止频率接近20kHz 的完整重建滤波器使用电感器+电容器时、才能对基频进行滤波、铁氧体磁珠滤波器不适用。

    PFFB 功能仅适用于 f0较高的铁氧体磁珠滤波器、不可用于 f0较低的电感滤波器。

    本其它文档可能会在某些具体示例方面提供更多帮助: https://www.ti.com/lit/an/sloa339/sloa339.pdf

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我可以检验一下我是否理解:将滤波器移入反馈环路将 使 PWM 方波像输入信号一样。 反馈环路的增益在高频下会降低、 校正信号的能力也会降低。 铁氧体磁珠可以滤除这些区域中的谐波。  

    EMI 和辐射发射。 我认为截止频率约为20kHz 的实际 LC 滤波器的目的之一是减少这些假设。 铁氧体磁珠似乎对此没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当敏感电路高于1MHz 时、可以使用铁氧体磁珠滤波器、否则需要 LC 滤波器、PFFB 不适用。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师