主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204
工具与软件:
您好!
我想知道 TLV320AIC3204扬声器是否可以同时输出从麦克风收集的环境立体声以及从 MCU 的 I2S 传输的声音。
现在我打开 P0_R29的 D4位、扬声器可以输出环境立体声、但没有从 MCU 发出声音。 关闭 P0_R29的 D4位、将从 MCU 发出声音、但没有环境立体声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想知道 TLV320AIC3204扬声器是否可以同时输出从麦克风收集的环境立体声以及从 MCU 的 I2S 传输的声音。
现在我打开 P0_R29的 D4位、扬声器可以输出环境立体声、但没有从 MCU 发出声音。 关闭 P0_R29的 D4位、将从 MCU 发出声音、但没有环境立体声。
尊敬的 Jeff:
我根据您所说的配置了输出路由通道 Mal 和 MAR、并使用 TLV320TI3204EVM-K 连接到计算机、但我只能听到麦克风的立体环境声音而不是计算机上的音频、并且我只能在 P0_R29打开或关闭时听到立体环境声音、您能帮助我分析吗?谢谢您!
尊敬的 Luo:
在第189和192行、您已将 MAL 和 MAR 连接到 HPL/R 输出、但尚未连接 DAC 输出。 这可能是您只能听到麦克风而不能听到计算机音频的原因。 尝试按如下方式替换行:
# Route LDAC 和 Mal to HPL/HPR
W 30 0c 0A 01
#
#将 RDAC 和 MAR 路由至 LOL/LOR
W 30 0e 01 0A
此致、
Jeff McPherson