This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:TLV320AIC3204输出音频

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404056/tlv320aic3204evm-k-tlv320aic3204-output-audio

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

我想知道 TLV320AIC3204扬声器是否可以同时输出从麦克风收集的环境立体声以及从 MCU 的 I2S 传输的声音。
现在我打开 P0_R29的 D4位、扬声器可以输出环境立体声、但没有从 MCU 发出声音。 关闭 P0_R29的 D4位、将从 MCU 发出声音、但没有环境立体声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    您描述的是 p0_R29的正确运行。 这是一个环回设置、因此它将覆盖输出路径。

    要混合多个源、您必须使用输出路由寄存器 P1_R12至 P1_R15。 连接 DAC 重建滤波器输出和混频器放大器输出(MAL/MAR)。 同时确保通过 P1_R9为 MAL/MAR 通电。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我根据您所说的配置了输出路由通道 Mal 和 MAR、并使用 TLV320TI3204EVM-K 连接到计算机、但我只能听到麦克风的立体环境声音而不是计算机上的音频、并且我只能在 P0_R29打开或关闭时听到立体环境声音、您能帮助我分析吗?谢谢您!

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC-loopback--MAL.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    在第189和192行、您已将 MAL 和 MAR 连接到 HPL/R 输出、但尚未连接 DAC 输出。 这可能是您只能听到麦克风而不能听到计算机音频的原因。 尝试按如下方式替换行:

    # Route LDAC 和 Mal to HPL/HPR
    W 30 0c 0A 01
    #
    #将 RDAC 和 MAR 路由至 LOL/LOR
    W 30 0e 01 0A

    此致、
    Jeff McPherson