This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:关于 TAS5822M 的高低音调调整、以及 DPEQ 的不影响

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403377/tas5822mevm-about-the-high-and-low-tone-adjustment-of-tas5822m-and-the-non-effect-of-dpeq

器件型号:TAS5822MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5822M

工具与软件:

    

你好

     附件是我们的软件工程师的文件,刻录到我们的音频固件测试,我们发现调整高音旋钮的功率放大器时没有声音,只能通过重启电源来启动。 此外、DPEQ (DBE/DDE/DEQ)也没有效果或效果很小。 由于我们使用 TAS588mevm 的在线调试 DPEQ 函数是非常明显的、不知道原因、请给出帮助。

                         谢谢!

  e2e.ti.com/.../new-2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kecheng:

    我现在看一下 I2C 脚本。 同时、您是否使用了采用相同设置的 EVM? 这有助于缩小问题的范围。 如果您可以将配置的 PPC3文件发送给我、也会对我有所帮助。 为此、请按下 PPC3窗口左上角的三个条形图、然后点击"Save As"。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

            感谢您及时回复、找不到相应的 PPC3文件、我们已多次修改 EQ、但都失败了。 我有 EQ 和 PPC3对应于这里的其他参数、您可以检查一下、问题是相同的、EQ 参数不起作用、我怀疑软件是不是错误地调用此 EQ 参数、还是其他原因。 因为我不了解软件、所以我需要您的指导。

                       e2e.ti.com/.../new-1_2800_1_2900_.txt                   通过 e2e.ti.com/.../X40-liuxiaobin-202400712_CD53A563BF7E_--_1420_2.hthank 向您发送!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../X40-liuxiaobin-202400712_CD53A563BF7E_--_1420_2.rar

    你好

    这是相应的 PPC3文件、请检查此问题是否有任何问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kecheng:

    我看了一下 PPC3文件、未发现任何问题。 通过您发送的文件、确保在运行 TRE_VALUE_REGISTERS[]中的任何调优值之前运行 TRE_CMD_REGISTERS[]。 要求在发送值之前、立即运行命令寄存器函数中的三条命令。 通过调整  PPC GUI 中的 biquad、您可以看到示例代码。

    EVM 和您自己的电路板上是否都会出现此问题? 如果可以使用发送的 GUI 设置连接 EVM 并通过调整 GUI 中的双二阶滤波器进行测试、这有助于 确定是否存在函数调用方式问题。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我们把我的主板连接到 MEVM 时、测试没有问题、通过扫频、EQ 参数都是必需的。 然而、移除 MEVM 后、我们将固件刻录到主板进行单独的测试、发现 EQ 参数未起任何作用、我们不知道软件出现了什么问题。 因此、我需要您看一看软件工程师的软件。 "怎么了?

      此外、我们的软件工程师询问您是否可以发送演示板程序供我们参考、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kecheng:

    到目前为止发送的代码看起来可以正常使用。 确保在向双二阶滤波器写入任何值之前发送了正确的簿和页、并且在簿/页设置与双二阶滤波器更改之间没有向器件发送 I2C 脚本。 这个初始簿和页设置似乎是一组不同的命令(发送的文件中的 TRE_cmd_register[])。 我将看看我是否能找到一个程序来帮助您。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好  

         感谢您发送编修。 我的问题已经解决。 此问题由软件工程师的 EQ 参数初始化引起、现已解决。 如果我能收到您的演示类软件,这将是最好的,因为我不知道在未来的其他情况下是否会发生同样的问题。 另外我想要 TAS5822M 的功率放大器1.1输出模式的参考价格设计、能给我吗?

                           谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kecheng:

    您能解释一下"参考价格设计"是什么意思吗? 您可以了解如何使用 PPC3来配置器件和 EVM。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        你好

            在我的 TAS5822M DATESHEET 中、我只看到2.0 (BTL)输出和1.0 PBTL 输出的原理图、但我看不到1.1输出和相关硬件参数要求的原理图。 请给我你的支持。

                               谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kecheng:

    1.1版无需额外的硬件。 此配置使用器件上的处理功能将音频内容拆分为分别发送到高频和低频传感器的高频和低频内容。

    此致、

    Ramsey