Thread 中讨论的其他器件:TAS5822M
工具与软件:
你好
附件是我们的软件工程师的文件,刻录到我们的音频固件测试,我们发现调整高音旋钮的功率放大器时没有声音,只能通过重启电源来启动。 此外、DPEQ (DBE/DDE/DEQ)也没有效果或效果很小。 由于我们使用 TAS588mevm 的在线调试 DPEQ 函数是非常明显的、不知道原因、请给出帮助。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
附件是我们的软件工程师的文件,刻录到我们的音频固件测试,我们发现调整高音旋钮的功率放大器时没有声音,只能通过重启电源来启动。 此外、DPEQ (DBE/DDE/DEQ)也没有效果或效果很小。 由于我们使用 TAS588mevm 的在线调试 DPEQ 函数是非常明显的、不知道原因、请给出帮助。
谢谢!
你好
感谢您及时回复、找不到相应的 PPC3文件、我们已多次修改 EQ、但都失败了。 我有 EQ 和 PPC3对应于这里的其他参数、您可以检查一下、问题是相同的、EQ 参数不起作用、我怀疑软件是不是错误地调用此 EQ 参数、还是其他原因。 因为我不了解软件、所以我需要您的指导。
e2e.ti.com/.../new-1_2800_1_2900_.txt 通过 e2e.ti.com/.../X40-liuxiaobin-202400712_CD53A563BF7E_--_1420_2.hthank 向您发送!
e2e.ti.com/.../X40-liuxiaobin-202400712_CD53A563BF7E_--_1420_2.rar
你好
这是相应的 PPC3文件、请检查此问题是否有任何问题、谢谢!
尊敬的 Kecheng:
我看了一下 PPC3文件、未发现任何问题。 通过您发送的文件、确保在运行 TRE_VALUE_REGISTERS[]中的任何调优值之前运行 TRE_CMD_REGISTERS[]。 要求在发送值之前、立即运行命令寄存器函数中的三条命令。 通过调整 PPC GUI 中的 biquad、您可以看到示例代码。
EVM 和您自己的电路板上是否都会出现此问题? 如果可以使用发送的 GUI 设置连接 EVM 并通过调整 GUI 中的双二阶滤波器进行测试、这有助于 确定是否存在函数调用方式问题。
此致、
Ramsey