This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:使用 PPC3的"In-system tuning&quot

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409116/tac5212-in-system-tuning-with-ppc3

器件型号:TAC5212

工具与软件:

大家好!  

是否可以允许 TAC5212-EVM 通过 PPC3控制位于我们 PCB 上的我们自己的 TAC5212?

我看到 不同组件(如 TAS5751)上的"系统内调优"功能:  

但 TAC5212-EVM 的数据表未提及此类可能性。

如果还需要、我是否需要在 EVM 和 PCB 上执行特定操作? (只能连接 SDA/SCL 吗?)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!

    我们不支持此器件系列的终端系统调优功能。 若要执行如您所述的操作、您可以将 EVM 连接到 PC、然后您可以将 SDA/SCL 线路连接到系统、并使用 PPC3来控制 TAC5212。

    需要特别注意的是、目前 PPC3仅支持默认地址 A0。 在完整版本中、我们计划支持所有地址、但目前您需要使用0xA0在系统中实时使用 PPC3。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    这正是我所期望的(通过 EVM)、

    感谢您的澄清

    Sebastien