请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAC5212 工具与软件:
大家好!
是否可以允许 TAC5212-EVM 通过 PPC3控制位于我们 PCB 上的我们自己的 TAC5212?
我看到 不同组件(如 TAS5751)上的"系统内调优"功能:
但 TAC5212-EVM 的数据表未提及此类可能性。
如果还需要、我是否需要在 EVM 和 PCB 上执行特定操作? (只能连接 SDA/SCL 吗?)
谢谢你