请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC23B 工具与软件:
该设计使用了 TLV320AIC23B 器件的 ROUT 和 LOUT 输出引脚。
TLV320AIC23B 的数据表中介绍了耳机输出(RHPOUT 和 LHPOUT)的输出功率。

但是、不描述线路输出的输出功率(ROUT、LOUT)。
您能告诉我线路输出的输出功率吗?
此外、没有单独说明输出阻抗值。 您能告诉我阻抗值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
该设计使用了 TLV320AIC23B 器件的 ROUT 和 LOUT 输出引脚。
TLV320AIC23B 的数据表中介绍了耳机输出(RHPOUT 和 LHPOUT)的输出功率。

但是、不描述线路输出的输出功率(ROUT、LOUT)。
您能告诉我线路输出的输出功率吗?
此外、没有单独说明输出阻抗值。 您能告诉我阻抗值吗?
您好!
由于这是线路输出、因此输出阻抗将远低于器件的预期输入阻抗(线级系统中通常不需要阻抗匹配)。 我们可以预期它为~100-600欧姆。 我曾尝试使用 EVM 来测试线路输出的输出阻抗、但由于器件太旧、我无法通过数字方式控制它、因此无法使其正常工作。 由于输出负载较高、线路输出的输出"功率"可以忽略不计(R = 10k、V = 1.4V 时为 V^2/R)。 它旨在将线路电平信号(最大1Vrms)驱动到线路电平输入(~10k 输入阻抗)、然后这些输入会被放大。
如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。
此致!
MIR