This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:有关 ROUT 和放大器输出功率的查询;LOUT

Guru**** 2412280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406988/tlv320aic23b-inquiry-regarding-output-power-of-rout-lout

器件型号:TLV320AIC23B

工具与软件:

该设计使用了 TLV320AIC23B 器件的 ROUT 和 LOUT 输出引脚。

TLV320AIC23B 的数据表中介绍了耳机输出(RHPOUT 和 LHPOUT)的输出功率。

但是、不描述线路输出的输出功率(ROUT、LOUT)。

您能告诉我线路输出的输出功率吗?

此外、没有单独说明输出阻抗值。 您能告诉我阻抗值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    明天我会向您介绍我可以找到的任何详细信息、也可以联系其他工程师来解决其他问题。 您将收到的最新消息是星期二!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是线路输出、因此输出阻抗将远低于器件的预期输入阻抗(线级系统中通常不需要阻抗匹配)。  我们可以预期它为~100-600欧姆。 我曾尝试使用 EVM 来测试线路输出的输出阻抗、但由于器件太旧、我无法通过数字方式控制它、因此无法使其正常工作。 由于输出负载较高、线路输出的输出"功率"可以忽略不计(R = 10k、V = 1.4V 时为 V^2/R)。 它旨在将线路电平信号(最大1Vrms)驱动到线路电平输入(~10k 输入阻抗)、然后这些输入会被放大。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR