This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212/TAC5112 MCLK、I2C 和 Linux 问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414031/tac5212-tac5212-tac5112-mclk-i2c-and-linux-questions

器件型号:TAC5212
Thread 中讨论的其他器件: TAC5112

工具与软件:

参考:SLASF23–2023年12月

[1]第7页、状态: GPIOx 或 GPIx (用作 MCLK 输入)时钟频率

但配置寄存器将 GPO 和 GPIO 定义为 PDMLCK 的输出。

在数据表中没有提及 GPI 和 MCLK。 或者 PDMCLK 与 MCLK 不同吗?

底线、5212是否可以使用外部 MCLK? 如果是、如何?

环境:考虑将此配置与 MPU 或/和 RPI2040搭配使用。 现在来看看原理图。

[2]无法找到有关如何配置四个不同 I2C 地址的信息。 只有一个 ADDR 引脚?

[3]您是否计划将驱动程序提交到香草 Linux 内核? (不仅仅是 Android)

    这种驱动程序是否可以支持级联模式以并行使用多个编解码器。 即4个编解码器用于8个48kHz 的输入/输出通道。

[4]是否支持硬件复位或使用外部 MOSFET 关闭/打开电源?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回答您问题的第一部分、而我们的专家将回答 Linux 方面的问题

    1) 1) 表7-41显示了所有的 GPI/GPIO 分配、并且表明 GPI1和 GPIO 都支持主时钟输入(称为控制器时钟 CCLK)。

    2)地址选项在下表中。 这将显示在最终的数据表中。  

    3)其他专家将在这里发表评论

    4) 4)此器件不支持硬件复位。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的杰夫,非常感谢您的及时回复。 这样就可以完成原理图和电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待内核反馈、 根据当前规格摆动 PCB 是安全的还是可能发生 硬件更改。 如上所述、如果 TAC5112和或 TAC5212具有最终规格的预期时间、则这些器件将在未来1/2个月内上市?