Thread 中讨论的其他器件: TAC5112
工具与软件:
参考:SLASF23–2023年12月
[1]第7页、状态: GPIOx 或 GPIx (用作 MCLK 输入)时钟频率
但配置寄存器将 GPO 和 GPIO 定义为 PDMLCK 的输出。
在数据表中没有提及 GPI 和 MCLK。 或者 PDMCLK 与 MCLK 不同吗?
底线、5212是否可以使用外部 MCLK? 如果是、如何?
环境:考虑将此配置与 MPU 或/和 RPI2040搭配使用。 现在来看看原理图。
[2]无法找到有关如何配置四个不同 I2C 地址的信息。 只有一个 ADDR 引脚?
[3]您是否计划将驱动程序提交到香草 Linux 内核? (不仅仅是 Android)
这种驱动程序是否可以支持级联模式以并行使用多个编解码器。 即4个编解码器用于8个48kHz 的输入/输出通道。
[4]是否支持硬件复位或使用外部 MOSFET 关闭/打开电源?
非常感谢。