This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:PCM6240和 PCM6260之间的差异

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415052/pcm6260-q1-the-difference-between-pcm6240-and-pcm6260

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

PCM6240和 PCM6260在功能方面有何区别?

从两个数据表中可以看出、引脚3、4、5是不同的、而其他引脚可以是引脚对引脚的。

关于  PCM6260、如果 VBAT 的电压为12.26V、是否可以 将 HVDD 和 VBAT 接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件之间的差异如下所示。 突出显示的行与 MICBIAS 的引脚差异和电源有关。