请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6260-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
PCM6240和 PCM6260在功能方面有何区别?
从两个数据表中可以看出、引脚3、4、5是不同的、而其他引脚可以是引脚对引脚的。
关于 PCM6260、如果 VBAT 的电压为12.26V、是否可以 将 HVDD 和 VBAT 接在一起?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
PCM6240和 PCM6260在功能方面有何区别?
从两个数据表中可以看出、引脚3、4、5是不同的、而其他引脚可以是引脚对引脚的。
关于 PCM6260、如果 VBAT 的电压为12.26V、是否可以 将 HVDD 和 VBAT 接在一起?