This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:在硬件模式下可靠地将 PCM5121作为 I2S 主器件运行

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413194/pcm5121-is-running-pcm5121-as-i2s-master-in-hardware-mode-reliable

器件型号:PCM5121

工具与软件:

您好!

我当前需要一个可以在硬件模式下提供 I2S 主器件的 DAC。  

我知道 PCM5121在硬件模式下不支持 I2S 主器件。

但当我的同事将 PCM5121配置为硬件模式时、他能够解码信号并听到所需的音频。 48kHz 时。  

我们想知道为什么可以这样做。

您还可以推荐任何可在硬件模式下提供 I2S 主器件的 I2S DAC 吗? 我们只要求它以一个采样频率运行

谢谢。此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好  

    将 MODE1置于低电平、MODE2置于低电平、因此进入 硬接线模式。  然后在硬件模式中、引脚14是 可将器件置于主或从模式的门架: 将 此引脚  置于 高电平 、IC 将生成 bck/LRCK 作为输出。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    在这种情况下、LRCLK 的频率是多少、即采样率。 I2S 接口处于哪种模式、L-J、R-J 还是 I2S?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、  

    请参阅数据表、因为您可以找到所需的信息 。 引脚14 (门架)在引脚说明中。 类似地、   第8.3.6.6节中详细介绍了主模式运行(来自音频速率主时钟的时钟主模式)。

    数据表中的表83告诉您页0/寄存器40 设置了数据格式。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    如果我处于硬件模式、如何访问寄存器?  

    是否有其他任何 TI 产品在硬件模式下支持 I2S 主器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在硬件模式下、使用引脚 FMT。 如果在软件模式下使用它、请使用寄存器40。

    我们有同一系列的 PCM524x 和 PCM514x、因此您已经拥有的 PCM5121是一 个不错的选择  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    当在硬件模式下使用 PCM5121作为 I2S 主器件时、我们应该连接到 SCK 的振荡器是什么、即频率是多少。 SCK 与 I2S BCLK 之间的关系是什么、即比率是多少? 如果我们要固定在48kHz、我们如何选择 LRCLK 速率、例如 FS?

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    数据表中的表32概述了支持的 SCK 和 FS 关系。 FS 等于 LRCLK、因此 LRCLK = 48kHz。 使用以下公式计算 BCLK:BCLK = LRCLK *[# of channels]*[位深度]

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当我在硬件模式下将 DAC 作为 I2S 主器件操作时、这意味着我

    1.不能访问 DAC 和中的寄存器

    2.需要 DAC 为我的设备生成位时钟和 LRCLK。

    请建议如何在48kHz 时在512fs 和256fs 之间进行选择。

    也就是说、当我将一个24.576MHz OSC 连接到 SCK 引脚时、我是预计 FS 为48kHz、还是我希望 FS 为96KHz、甚至是从 DAC 生成的192KHz?  

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    正如您在第一篇文章中提到的、由于 PLL 要求、该器件不支持在硬件模式下配置为 I2S 主器件。 如果不进行编程、将不会设置正确的分频器、因此 不能保证您获得预期的 BCLK 和 LRCLK。

    Arash 将于周一回到办公室、进一步了解这一点。 您的同事具体设置了哪些内容才能让他在 I2S 主硬件模式下运行器件?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff / Arash、您好

    下面是连接。 我们发现左对齐是左/右交换、而 I2S 在工作。

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    原理图看起来没有问题。 当 MODE1和2处于低电平时、您处于硬件模式、而如果是 MAST=HIGH 、您将处于主模式、因此该器件会根据外部 SCK 和 I2S 生成 LRCLK 和 BCK、应该没问题。  对于 LJ、左声道处于 LRCLK 高电平;对于 I2S 格式、L Ch 处于 LRCLK =低电平

    我 在数据表中看不到 硬件的 SCK 和 LRCLK (即256xFs 或 x 128xFs 或...)有任何关系;  因此 我假设 它是固定的。 因此,对于给定的 SCK,你会得到任何比例 是内部设置,你可以检查你的琴弦或你的同事的板。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    如果我们将其 与此设置一起使用、是否会有任何副作用? 我们需要遵守哪些限制?  

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micharl:

    我不知道主模式的任何副作用、我能想到的唯一限制 是  PLL 不可编程。

    此致、

    Arash