This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好,我们设计了 TAS6584-Q1 ,在低功率输出的情况下,输出通道被关闭。我们将 OC 水平设置为4 ,并读取过流状态寄存器。 以下是我们的具体测试方法:
TAS6584应用电路(TAS6424位于同一块板上)、用4欧姆扬声器单元作为负载、使用能量计测量电路的输入功率。 从零开始、逐渐增加输入信号电平、同时观察输入功率。 当输入功率与静态相比增加约10W 时、连接到 TAS6584负载的通道没有输出。 读取 TAS6584的状态寄存器会显示该通道的过流保护已关闭(默认检测电流为最大值)。
比较和测试 TAS6424、将负载连接到 TAS6424的一个通道、从零逐渐增加输入信号电平、并观察输入功率。 当输入功率与静态相比增加30W 时、TAS6424的通道仍然可以正常工作。
我可以问问题出在哪里吗?
感谢您的答复
您好!
请将原理图、PCB 布局和寄存器配置信息共享给我们。
谢谢!
Yanming、您好!
非常感谢您的帮助,很难上传这些。 您能帮助分享您的电子邮件地址,我发送了相关文件给您.