This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1通道保护问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416350/tas6584-q1-tas6584-q1-channel-protection-problem

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

工具与软件:


您好,我们设计了 TAS6584-Q1 ,在低功率输出的情况下,输出通道被关闭。我们将 OC 水平设置为4 ,并读取过流状态寄存器。 以下是我们的具体测试方法:
TAS6584应用电路(TAS6424位于同一块板上)、用4欧姆扬声器单元作为负载、使用能量计测量电路的输入功率。 从零开始、逐渐增加输入信号电平、同时观察输入功率。 当输入功率与静态相比增加约10W 时、连接到 TAS6584负载的通道没有输出。 读取 TAS6584的状态寄存器会显示该通道的过流保护已关闭(默认检测电流为最大值)。
比较和测试 TAS6424、将负载连接到 TAS6424的一个通道、从零逐渐增加输入信号电平、并观察输入功率。 当输入功率与静态相比增加30W 时、TAS6424的通道仍然可以正常工作。
我可以问问题出在哪里吗?
感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将原理图、PCB 布局和寄存器配置信息共享给我们。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

     非常感谢您的帮助,很难上传这些。 您能帮助分享您的电子邮件地址,我发送了相关文件给您.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     可以发送至 derek-gong@ti.com