This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:1秒后停止播放

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421018/tas5828m-stops-playing-after-1-second

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

亲爱的先生和夫人

我在硬件模式(无 I2C)下设计了一个便携式声音模块:

 

- PVDD = 12V

-扬声器4欧姆或8欧姆不改变问题。

-通过电位计设定增益

-电感器是:  SRP5050FA-6R8M

从一开始一切都很顺利、但有两个例外:

-音乐开始1秒,然后停止。 软件正常、Adafruit 的 MAX98357A 测试板使一切正常工作。

-音乐非常安静

由于我的微控制器上没有空闲引脚、因此即使没有连接故障引脚、也没有连接 I2C。

但我认为存在故障、因为它适用于1。 在该1中、芯片温度未上升。

是否存在原理图问题? 由于1s 的音乐播放、我认为不存在焊接问题。

或者可能会发生哪个故障? 如何测试? 测量一些电压?

非常感谢您的帮助。

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvan:

    您可以执行几项操作来缩小故障范围。 首先、如果您可以探测 FAULT 和 PD_DET 引脚、以查看是否发生故障情况或电源是否受电。 您还可以探测 PWM 输出、以查看器件是处于 Hi-Z 模式还是仍处于播放状态。 您可以从该处测量器件的电源电压和输出电流。 我在您的原理图中注意到、DVDD 电容非常小(我假设 PVDD 电容的 YF = uF)。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramsey

    非常感谢您提供快速答案。

    线性3.3V 压降稳压器上还有一个10uF 的电容器。 由于有更多的3.3V 耗电元件、因此我只需在每个耗电元件处消耗0.1 μ F 的电容器。

    今晚我将测试故障和 PD_Det 引脚。

    我在手工焊接电感时遇到了一些问题。 我现在检查了两个电感器的所有四个引脚的全部4个组合到电感器的每一个引脚的电阻、它始终显示0欧姆(未通电状态下并且未连接扬声器)。 这会是这样吗? 在 TAS5828M 内部、OUT_A+/-和 OUT_B+/-之间是否短路? 或者我是否无意中短接了两个电感引脚之间的焊接?

    再次感谢、此致

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:每个电感器引脚组合之间有0.7 Ω、这等于一个电感器的电阻。 因此、不能直接焊接短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 这确实是一个电感器的焊接不良

    现在、声音将按预期播放。

    但现在一个非常响亮的闪烁是可以听到的。  约5-10 Hz 的闪烁。 有什么想法吗?

    声音文件:带符号16位 PCM / 44、1 kHz

    与 PVDD 实验室电源以及锂聚合物电池一同使用时、出现闪烁。 增益的变化也没有影响。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvan:

    很高兴听到您发现了第一个问题! 对于闪烁、我有几个问题可以帮助解决。 首先、您能够分享音频和 PWM 输出的示波器快照吗? 查看音频行为对于确定可能的原因非常有帮助。 另外、如果您有数字音频分析仪(如和 AP)、您可以将 I2S 信号探测到器件中、以确保信号源干净吗?  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,我发现了两个问题:

    1.微控制器声音文件大于16 kHz 时的延迟问题

    2.与本主题中相同的问题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164341/tas5828m-tas5828m-i2s-single-on-off-have-pop-noise

    在文件末尾、弹出代码。 由于我重复(ed)非常短的1秒声音、出现1 Hz 的弹出。

    有关我应该有所不同的放大器一般功能的最后一个问题:播放声音文件时、标准化为0dB、Pvdd = 20V、8欧姆扬声器、最大增益=引脚至 DVDD。 这将导致功耗为20*20/8=50W。 实际上、实验室电源仅显示4W、并且 Pvdd = 12V 时不会发生变化。我理解的错误是什么? 如何提高功率?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvan:

    对于音频功率计算、您需要使用 RMS 电压电平。 例如、振幅为20V 的正弦波的 rms 电平为20/sqrt (2) V。这意味着输出功率将为 Vrms^2/8 = 25W。

    TAS5828是闭环放大器、因此只要没有削波、无论提供的是哪种 PVDD、器件的输出都将保持相同。 为了确定  输出功率为何看起来较低、我需要查看两个方面:输入信号和输出信号。 您可以探测差分输出以确定信号是什么以及 rms 电平是什么。  通过使用数字音频分析仪、 可以确保音频为0dBFS。

    此致、

    Ramsey